DOCA0236FR-00

Avant de commencer

N’utilisez pas ce produit sur des machines qui n’offrent pas de protections adéquates du poste de travail. L’absence de protections adéquates du poste de travail d’une machine peut entraîner des blessures graves pour l’opérateur.

AVERTISSEMENT
ÉQUIPEMENTS NON SURVEILLÉS
  • N’utilisez pas ce logiciel ni l’équipement d’automatisation associé sur des équipements d’emballage qui n’offrent pas de protection adéquate du poste de travail.
  • Vous ne devez jamais vous pencher ni mettre la main à l’intérieur d’une machine en fonctionnement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Cet équipement d’automatisation et le logiciel associé servent à contrôler différents procédés industriels. Le type ou le modèle d’équipement d’automatisation adapté à chaque application varie suivant des facteurs tels que la fonction de commande requise, le degré de protection requis, les méthodes de production, les éventuelles conditions inhabituelles, les réglementations applicables, etc. Certaines applications peuvent exiger plusieurs processeurs, par exemple lorsqu’une redondance est nécessaire à des fins de sauvegarde.

Seul l’utilisateur peut connaître toutes les conditions et tous les facteurs présents lors de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien de la machine. Par conséquent, seul l’utilisateur peut déterminer quels sont les équipements d’automatisation et les protections et interverrouillages adaptés. Au moment de choisir l’équipement d’automatisation et de commande et le logiciel associé pour une application particulière, l’utilisateur doit se reporter aux normes et réglementations nationales et européennes en vigueur. Des documents tels que le « Accident Prevention Manual » (Guide pour éviter les accidents) du National Safety Council des États-Unis contiennent également de nombreuses informations utiles.

En outre, dans certaines applications, par exemple dans le cas des machines d’emballage, des protections supplémentaires du poste de travail de l’opérateur doivent être mises en place. Il s’agit notamment d’empêcher que les mains ou d’autres parties du corps de l’opérateur ne puissent librement accéder aux points de pincement, sous peine de blessure grave. Aucun produit logiciel ne peut suffire pour protéger un opérateur des blessures. Le logiciel ne saurait donc se substituer à la mise en place de protections adéquates du poste de travail.

Avant de mettre l’équipement en service, assurez-vous que les sécurités et interverrouillages liés aux protections du poste de travail ont été installés et qu’ils sont opérationnels. Toutes les sécurités et tous les interverrouillages liés aux protections du poste de travail doivent être coordonnés avec l’équipement d’automatisation et la programmation du logiciel.

NOTE: La coordination des sécurités et des interverrouillages mécaniques et électriques pour la protection du poste de travail sortent du cadre de la bibliothèque des blocs de fonction, du manuel de l’utilisateur du système et de toute autre implémentation référencée dans la présente documentation.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.