DOCA0236FR-00

Configurer l’adresse IP de l’unité centrale

Procédez comme suit pour configurer l’adresse IP de l’unité centrale.

Étape

Action

1

Double-cliquez sur le dossier Configuration dans la fenêtre Project Browser (Explorateur de projet).

Résultat : La vue physique de la configuration de l’appareil s’affiche.

2

Double-cliquez sur les connecteurs de communication de l’automate dans la fenêtre PLC bus (Bus de l’automate).

Résultat : La fenêtre des paramètres de communication de l’automate s’affiche.

3

Cliquez sur le menu Security et effectuez l’une des étapes suivantes, selon le cas :

  • Cliquez sur Enforce Security (Appliquer la sécurité) pour activer ou désactiver les services.

  • Cliquez sur Unlock Security (Déverrouiller la sécurité) pour activer tous les services.

4

Cliquez sur le menu Configuration IP et définissez l’adresse IP de l’unité centrale en fonction du réseau.

Remarque : IP address A (Adresse IP A) doit être différent de Main IP address (Adresse IP principale).

5

Cliquez sur l’icône de validation () dans la barre d’outils.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.