DOCA0236FR-00

Configurer l’adresse IP de TeSys island

Procédez comme suit pour configurer l’adresse IP de TeSys island :

Étape

Action

1

Double-cliquez sur l’unité centrale dans la fenêtre DTM Browser (Navigateur de DTM).

Résultat : La fenêtre de configuration de l’appareil s’affiche.

2

Sélectionnez le menu TeSys island device > Address Setting (Appareil TeSys island > Réglage de l’adresse) et configurez l’adresse IP du TeSys island.

3

Cliquez sur Appliquer.

4

Cliquez sur l’icône de création () dans la barre d’outils.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.