DOCA0236FR-00

Téléchargement du projet TeSys island vers l’automate par câble Ethernet

Procédez comme suit pour télécharger le projet TeSys island vers l’automate via un câble Ethernet :

Étape

Action

1

Cliquez sur PLC > Set Address (Automate > Définir l’adresse).

Résultat : La fenêtre Set Address (Définir l’adresse) s’affiche.

2

Sélectionner l’adresse IP de l’automate. Sous l’option Media, sélectionnez TCPIP et cliquez sur OK.

3

Cliquez sur l’icône de connexion () dans la barre d’outils.

Résultat : TeSys island est intégré au projet et connecté à l’automate Modicon M580 avec le logiciel EcoStruxure Control Expert Classic.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.