DOCA0236FR-00

Utiliser les blocs fonctionnels pour développer une application

Procédez comme suit pour utiliser le bloc fonctionnel afin de développer l’application dans le logiciel EcoStruxure Control Expert Classic :

Étape

Action

1

Dans la fenêtre Project Browser (Explorateur de projet), cliquez sur Programs > Tasks > MAST > Logic (Programmes > Tâches > MAST > Logique).

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Logic (Logique) et sélectionnez New Section (Nouvelle section).

Résultat : La fenêtre New Section (Nouvelle section) s’affiche.

3

Saisissez un nouveau nom pour le bloc fonctionnel. Sélectionnez le langage FBD et cliquez sur OK.

Résultat : La fenêtre de zone de configuration s’affiche.

4

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone de configuration et sélectionnez FFB Input Assistant (Assistant d’entrée FFB).

Résultat : La fenêtre Function Input Assistant (Assistant d’entrée de fonction) s’affiche.

5

Cliquez sur le bouton Parcourir situé à côté de l’écran Function Input Assistant (Assistant d’entrée de fonction).

Résultat : La fenêtre FFB Type Selection (Sélection du type FFB) s’affiche.

6

Dans l’écran FFB Type Selection (Sélection du type FFB), sélectionnez <Libset V15.0> > TeSys island Library 2021 (Bibliothèque TeSys island 2021), puis sélectionnez le bloc fonctionnel requis et cliquez sur OK.

7

Après avoir sélectionné le bloc fonctionnel, cliquez sur OK dans l’écran Function Input Assistant (Assistant d’entrée de fonction).

Résultat : Une icône apparaît près de la flèche de la souris.

8

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la zone de configuration.

Résultat : La vue structurelle du bloc fonctionnel s’affiche.

Pour plus d’informations sur les blocs fonctionnels disponibles et leur configuration, reportez-vous au document EcoStruxure Control Expert – TeSys island Library Control – User Guide (Guide de l’utilisateur EcoStruxure Control Expert – Contrôle des bibliothèques TeSys island).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.