DOCA0236FR-00

Utilisation et réglages

Les précautions suivantes sont tirées du site NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995 (la version anglaise prévalant) :

  • Malgré tout le soin apporté à la conception et à la fabrication de l’équipement ainsi qu’à la sélection des catégories de composants, toute utilisation incorrecte de l’équipement risque de créer des dangers.

  • Il existe un risque de mauvais réglage de l’équipement susceptible de provoquer un fonctionnement insatisfaisant, voire dangereux. Reportez-vous toujours aux réglages fonctionnels recommandés dans les instructions du fabricant. Le personnel qui a accès à ces réglages doit avoir pris connaissance des instructions du fabricant de l’équipement ainsi que des machines utilisées avec l’équipement électrique.

  • L’opérateur ne doit avoir accès qu’aux réglages effectivement nécessaires à son travail. L’accès à tous les autres contrôles doit être restreint afin d’empêcher toute modification non autorisée des caractéristiques de fonctionnement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.