DOCA0236FR-00

Configurer les paramètres de projet

Procédez comme suit pour configurer les paramètres du projet :

Étape

Action

1

Ouvrez le fichier .stu ou .xref généré dans le logiciel EcoStruxure Control Expert Classic.

2

Cliquez sur Tools > Project Settings (Outils > Paramètres du projet).

Résultat : La fenêtre Project Settings (Paramètres du projet) s’affiche.

3

Cliquez sur Variables et cochez la case Allow dynamic arrays (ANY_ARRAY_XXX) (Autoriser les tableaux dynamiques) pour éviter l’erreur détectée E1208 usage of dynamic arrays is disabled (E1208 – l’utilisation de tableaux dynamiques est désactivée) lors de la compilation du projet.

4

Décochez la case Force references initialization (Forcer l’initialisation des références).

5

Cliquez sur Languages > Common (Langues > Courant) et cochez la case Allow multi assignment [a=b=c] {ST/LD} (Autoriser l’affectation multiple [a=b=c] {ST/LD}) pour éviter l’erreur détectée E1203 usage of dynamic arrays is disabled (E1203 – l’utilisation de tableaux dynamiques est désactivée) lors de la compilation du projet.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.