DOCA0236FR-00

Concept TeSys island

TeSys island décrit un système d’entrées/sorties distribuées ouvert et modulaire comprenant différents modules montés sur un fond de panier sur rail DIN.

A

Coupleur de bus

B

Module d’entrée/sortie analogique

C

Module d’entrée/sortie numérique

D

Module d’interface de tension

E

Démarreur standard

F

Démarreur SIL (Niveau d’intégrité de sécurité)

G

Module d’interface SIL

H

Module d’interface d’alimentation

Chaque appareil TeSys island constitue un nœud sur un réseau de bus de terrain. Le coupleur de bus est le module central de l’appareil. Le coupleur de bus assure la communication interne avec les modules TeSys island au moyen de câbles plats et la communication externe via le protocole Modbus TCP.

Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide du système TeSys island.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.