DOCA0236FR-00

Terminologie issue des normes

Les termes techniques, la terminologie, les symboles et les descriptions qui apparaissent dans ce manuel, ou dans ou sur les produits eux-mêmes, sont généralement dérivés des termes ou des définitions figurant dans des normes internationales.

Dans le domaine des systèmes de sécurité fonctionnelle, des entraînements et de l’automatisme général, cela peut notamment inclure des termes tels que : sécurité, fonction de sécurité, état de sécurité, défaut, réinitialisation de défaut, dysfonctionnement, défaillance, erreur, message d’erreur, dangereux, etc.

Les normes incluses sont les suivantes :

Standard

Description

CEI 61131-2:2007

Automates programmables, partie 2 : spécifications et essais des équipements

ISO 13849-1:2015

Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité –

Principes généraux de conception

EN 61496-1:2013

Sécurité des machines – Équipements de protection électro-sensibles –

Partie 1 : prescriptions générales et essais

ISO 12100:2010

Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque

EN 60204-1:2006

Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1 : Exigences générales

ISO 14119:2013

Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs – Principes de conception et de choix

ISO 13850:2015

Sécurité des machines – Fonction d’arrêt d’urgence – Principes de conception

CEI 62061:2015

Sécurité des machines – Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité

CEI 61508-1:2010

Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité – Exigences générales

CEI 61508-2:2010

Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité – Exigences pour les systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité

CEI 61508-3:2010

Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité – Exigences concernant les logiciels

CEI 61784-3:2016

Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 3 : Bus de terrain de sécurité fonctionnelle – Règles générales et définitions de profils

2006/42/CE

Directive Machines

2014/30/UE

Directive sur la compatibilité électromagnétique

2014/35/UE

Directive basse tension

Les termes utilisés dans le présent document peuvent également être dérivés d’autres normes telles que :

Standard

Description

Série CEI 60034

Machines électriques tournantes

Série CEI 61800

Entraînements électriques de puissance à vitesse variable

Série CEI 61158

Communications numériques pour les systèmes de mesure et de commande – Bus de terrain utilisés dans les systèmes de commande industriels

Enfin, le terme de « zone de fonctionnement », susceptible d’être utilisé conjointement avec la description de dangers spécifiques, doit s’entendre dans le même sens que « zone de danger » ou « zone de risque », tel qu’employés dans la directive Machines (2006/42/CE) et dans la norme ISO 12100:2010.

NOTE: Les normes susmentionnées ne s’appliquent pas nécessairement à tous les produits mentionnés dans la présente documentation. Pour plus d’informations concernant les normes individuellement applicables aux produits décrits dans le présent document, reportez-vous aux tableaux des caractéristiques des produits en question.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.