DOCA0236DE-00

Projekt erstellen

HINWEIS: Bevor Sie ein neues Projekt erstellen, müssen Sie wissen welche Art von SPS-Modell und SPS-Rückwandplatine in das Projekt integriert werden sollen.

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um ein Projekt zu erstellen:

Schritt

Maßnahme

1

Öffnen Sie die Software EcoStruxure Contol Expert Classic.

2

Klicken Sie auf File > New (Datei > Neu).

Ergebnis: Eine Liste der SPS-Optionen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

3

Wählen Sie entsprechend der Hardware, die für das Projekt verwendet wird, eine SPS Modicon M580 aus.

  1. Klicken Sie im Fenster PLC (SPS) auf Modicon M580.

    .
  2. Erweitern Sie im Fenster Rack den Eintrag Modicon M580 local drop (Modicon M580 – lokaler Abzweiger) und wählen Sie ein Rack aus.

    .
  3. Klicken Sie auf OK.

    Ergebnis:

    1. Es erscheint ein Befehlsverarbeitungsfenster. Warten Sie eine Weile, bis die Verarbeitung der Konfigurationsdateien abgeschlossen ist.

    2. Wenn die Verarbeitung der Dateien abgeschlossen ist, erscheint das Fenster Security enforcement (Sicherheitserzwingung) auf dem Bildschirm.

4

Um ein Kennwort zu verwalten, führen Sie je nach Bedarf einen der folgenden Schritte aus:

  • Erstellen Sie für das Projekt ein neues Kennwort und klicken Sie auf OK.

  • Klicken Sie auf Cancel (Abbrechen), falls kein Kennwort erforderlich ist.

Ergebnis: Die Projektstruktur wird erstellt und im Fenster Project Browser (Projekt-Browser) angezeigt.

5

Doppelklicken Sie in der „Structural view“ (Strukturansicht) auf den Ordner Configuration (Konfiguration).

Ergebnis: Die physische Ansicht der Gerätekonfiguration wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.