DOCA0236DE-00

Betrieb und Anpassungen

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen wurden der NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995 entnommen (die englische Fassung ist maßgebend):

  • Unabhängig von der Sorgfalt, die bei der Entwicklung und Herstellung der Geräte oder bei der Auswahl und Auslegung der Komponenten angewendet wurde, können verschiedene Gefahren auftreten, wenn solche Geräte unsachgemäß betrieben werden.

  • Es ist mitunter möglich, dass Geräte fehlerhaft eingestellt werden, was zu einem mangelhaften oder unsicheren Betrieb führt. Beachten Sie stets die Anweisungen des Herstellers für funktionelle Anpassungen. Personen, die Zugang zu diesen Anpassungen haben, müssen mit den Anweisungen des Geräteherstellers sowie mit den Maschinen vertraut sein, die zusammen mit den elektrischen Geräten eingesetzt werden.

  • Der Bediener sollte ausschließlich auf die Betriebsanpassungen Zugang haben, die für seine Tätigkeit erforderlich sind. Der Zugang zu anderen Steuerungselementen muss eingeschränkt werden, um unbefugte Änderungen an den Betriebseigenschaften zu verhindern.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.