DOCA0236DE-00

Aus Normen abgeleitete Terminologie

Die technischen Begriffe, die Terminologie, die Symbole und die entsprechenden Beschreibungen in dieser Anleitung bzw. in oder auf den eigentlichen Produkten, sind im Allgemeinen von den Begriffen und Definitionen der internationalen Normen hergeleitet.

Im Bereich der funktionalen Sicherheitssysteme, Antriebe und allgemeinen Automatisierungssysteme betrifft dies u. a. Begriffe wie „Sicherheit“, „Sicherheitsfunktion“, „sicherer Zustand“, „Störung“, „Fehlerreset“, „Fehlfunktion“, „Ausfall“, „Fehler“, „Fehlermeldung“, „gefährlich“ usw.

Zu den betreffenden Normen zählen folgende:

Standard

Beschreibung

IEC 61131-2:2007

Speicherprogrammierbare Steuerungen – Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen

ISO 13849-1:2015

Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen

Allgemeine Gestaltungsleitsätze

EN 61496-1:2013

Sicherheit von Maschinen – Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen

Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen

ISO 12100:2010

Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung

EN 60204-1:2006

Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

ISO 14119:2013

Sicherheit von Maschinen – Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen – Leitsätze für Gestaltung und Auswahl

ISO 13850:2015

Sicherheit von Maschinen – Not-Halt-Funktion – Gestaltungsleitsätze

IEC 62061:2015

Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme

IEC 61508-1:2010

Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme: Allgemeine Anforderungen

IEC 61508-2:2010

Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme

IEC 61508-3:2010

Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme: Softwareanforderungen

IEC 61784-3:2016

Industrielle Kommunikationsnetze – Profile – Teil 3: Funktional sichere Übertragung bei Feldbussen – Allgemeine Regeln und Festlegungen für Profile

2006/42/EG

Maschinenrichtlinie

2014/30/EU

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV-Richtlinie)

2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie

Zusätzlich kann die im vorliegenden Dokument genutzte Nomenklatur auch aus anderen Normen stammen, wie z. B.:

Standard

Beschreibung

Normenreihe IEC 60034

Drehende elektrische Maschinen

Normenreihe IEC 61800

Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl

Normenreihe IEC 61158

Digitale Datenkommunikation in der Leittechnik – Feldbus für industrielle Leitsysteme

Wenn der Begriff „Betriebsbereich“ in Verbindung mit der Beschreibung bestimmter Gefahren verwendet wird, entspricht er der Definition von „Gefahrenbereich“ oder „Gefahrenzone“ in der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) sowie in der Norm ISO 12100:2010.

HINWEIS: Die zuvor erwähnten Normen können auf die spezifischen Produkte im vorliegenden Dokument zutreffen oder nicht. Weitere Informationen zu den einzelnen Normen, die auf die hier beschriebenen Produkte anwendbar sind, finden Sie in den entsprechenden Datentabellen der bezeichneten Produkte.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.