DOCA0236IT-00

Informazioni sul manuale

Ambito del documento

Il presente documento contiene le fasi richieste nel software EcoStruxure Control Expert Classic per creare un progetto con un TeSys island e un controllore logico/di movimento mediante il protocollo Modbus TCP.

Il documento contiene anche informazioni su:

  • Integrazione di TeSys island nel progetto EcoStruxure Control Expert Classic.

  • Accesso al DTM (Device Type Manager) di TeSys island mediante il software EcoStruxure Control Expert Classic per la configurazione dei moduli e dei processi TeSys island mediante gli avatar TeSys.

  • Uso dei blocchi di funzione della libreria TeSys island disponibile nel software EcoStruxure Control Expert Classic per lo sviluppo di applicazioni e il controllo dei moduli dell'avatar TeSys.

Prima di usare questo documento, si consiglia all'utente di informarsi su:

  • Funzionalità, struttura e configurazione di TeSys island

  • Funzionalità, struttura e configurazione del controllore

Nota sulla validità

Questa guida è valida solo per:

  • Software EcoStruxure Control Expert Classic v15.0 SP1. Classic

  • PLC Modicon M580

Informazioni online

Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifica in qualsiasi momento. Schneider Electric consiglia vivamente di scaricare la versione più recente e aggiornata su www.se.com/ww/en/download/.

Le caratteristiche tecniche dei dispositivi descritte nel presente documento sono disponibili anche online. Per accedere alle informazioni online, visitare la home page di Schneider Electric.

Documentazione correlata

Titolo della documentazione

Codice

TeSys island: manuale di istruzioni

8536IB1901IT

Guida online libreria DTM di TeSys island

Disponibile con il programma di installazione

Modicon M580: manuale di riferimento hardware

EIO0000001578

EcoStruxure Control Expert: guida utente controllo libreria TeSys island

EIO0000004519

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.