DOCA0236IT-00

Configurazione dell'indirizzo IP della CPU

Eseguire le fasi seguenti per configurare l'Indirizzo IP della CPU:

Fase

Azione

1

Fare doppio clic sulla cartella Configuration (Configurazione) nella finestra Project Browser (Browser progetto).

Risultato: nella schermata viene visualizzata la vista fisica della configurazione del dispositivo.

2

Fare doppio clic sui connettori della comunicazione del PLC nella finestra PLC bus (Bus PLC).

Risultato: nella schermata viene visualizzata la finestra delle impostazioni di comunicazione del PLC.

3

Fare clic sul menu Security (Sicurezza) ed eseguire una delle operazioni seguenti, come richiesto:

  • Fare clic su Enforce Security (Applica sicurezza) per attivare o disattivare i servizi.

  • Fare clic su Unlock Security (Sblocca sicurezza) per attivare tutti i servizi.

4

Fare clic sul menu IP Configuration (Configurazione IP) e impostare l'indirizzo IP della CPU in base alla rete.

Nota: IP address A (Indirizzo IP A) deve essere diverso da Main IP address (Indirizzo IP principale).

5

Fare clic sull'icona di convalida () sulla barra degli strumenti.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.