DOCA0236IT-00

Creazione di un progetto

NOTA: Prima di creare un nuovo progetto, è necessario conoscere il tipo di modello del PLC e il backplane del PLC necessario per l'integrazione nel progetto.

Eseguire le fasi seguenti per creare un progetto:

Fase

Azione

1

Aprire il software EcoStruxure Contol Expert Classic.

2

Fare clic su File (File) > New (Nuovo).

Risultato: nella schermata viene visualizzato l'elenco dei PLC.

3

Selezionare un PLC Modicon M580 in base all'hardware che verrà utilizzato per il progetto.

  1. Nella finestra PLC, fare clic su Modicon M580

    .
  2. Nella finestra Rack, espandere l'elenco a discesa Modicon M580 e selezionare un rack

    .
  3. Fare clic su OK.

    Risultato:

    1. Viene visualizzata una finestra di elaborazione del comando. Attendere il completamento dell'elaborazione dei file di configurazione.

    2. Al termine dell'elaborazione dei file, viene visualizzata la schermata Security enforcement (Applicazione sicurezza).

4

Per gestire una password, eseguire una delle operazioni seguenti, come richiesto:

  • Creare una nuova password per il progetto e fare clic su OK.

  • Fare clic su Cancel (Annulla) se la password non è necessaria.

Risultato: la struttura del progetto viene creata e visualizzata nella finestra Project Browser (Browser progetto).

5

Fare doppio clic sulla cartella Configuration (Configurazione) nella vista strutturale.

Risultato: nella schermata viene visualizzata la vista fisica della configurazione del dispositivo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.