DOCA0236IT-00

Uso dei blocchi di funzione per lo sviluppo delle applicazioni

Eseguire le fasi seguenti per utilizzare il blocco di funzione per lo sviluppo dell'applicazione nel software EcoStruxure Control Expert Classic:

Fase

Azione

1

Nella finestra Project Browser (Browser progetto), fare clic su Programs (Programmi) >Tasks > MAST > Logic (Attività > MAST > Logica).

2

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla cartella Logic (Logica) e selezionare New Section (Nuova sezione).

Risultato: nella schermata viene visualizzata la finestra New Section (Nuova sezione).

3

Immettere un nuovo nome nel blocco di funzione. Selezionare una lingua FBD, quindifare clic su OK.

Risultato: nella schermata viene visualizzata la finestra della zona di configurazione.

4

Fare clic con il tasto destro del mouse sulla zona di configurazione e selezionare FFB Input Assistant (Assistente immissione FFB).

Risultato: nella schermata viene visualizzata la finestra Function Input Assistant (Assistente immissione funzione).

5

Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto alla schermata Function Input Assistant (Assistente immissione funzione).

Risultato: nella schermata viene visualizzata la finestra FFB Type Selection (Scelta tipo FFB).

6

Nella schermata FFB Type Selection (Scelta tipo FFB), selezionare <Libset V15.0> > TeSys island Library 2021 (Libreria 2021 TeSys island), quindi selezionare il blocco di funzione richiesto e fare clic su OK.

7

Dopo aver selezionato il blocco di funzione, fare clic su OK nella schermata Function Input Assistant (Assistente immissione funzione).

Risultato: viene visualizzata un'icona accanto alla freccia del mouse.

8

Fare clic sulla zona di configurazione.

Risultato: nella schermata viene visualizzata la vista strutturale del blocco di funzione.

Per maggiori informazioni sui blocchi di funzione disponibili e la relativa configurazione, consultare EcoStruxure Control Expert, controllo libreria TeSys island. Guida utente.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.