DOCA0236IT-00

Funzionamento e regolazioni

Le precauzioni seguenti sono tratte da NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995 (prevale la versione inglese):

  • Indipendentemente dall'attenzione riposta nella progettazione e realizzazione dell'apparecchio o nella scelta e nelle classificazioni dei componenti, un utilizzo inappropriato potrebbe implicare possibili pericoli.

  • Spesso l'apparecchio viene regolato erroneamente provocando quindi un funzionamento insoddisfacente o non sicuro. Attenersi sempre alle istruzioni del produttore come guida per le regolazioni funzionali. Il personale dotato di accesso a queste regolazioni deve essere esperto con le istruzioni del produttore dell'apparecchio e la macchina deve essere utilizzata con l'equipaggiamento elettrico.

  • L'operatore deve poter accedere solo alle regolazioni operative effettivamente necessarie. L'accesso ad altri controlli deve essere limitato per evitare modifiche non autorizzate alle caratteristiche operative.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.