DOCA0236IT-00

Configurazione delle impostazioni di progetto

Eseguire le fasi seguenti per configurare le impostazioni di progetto:

Fase

Azione

1

Aprire il file .stu o .xref creati nel software EcoStruxure Control Expert Classic.

2

Fare clic su Tools (Strumenti) > Project Settings (Impostazioni di progetto).

Risultato: nella schermata viene visualizzata la finestra Project Settings (Impostazioni di progetto).

3

Fare clic su Variables (Variabili) e selezionare la casella Allow dynamic arrays (ANY_ARRAY_XXX) (Consenti array dinamici) per evitare l'errore rilevato E1208 usage of dynamic arrays is disabled (Uso E1208 di array dinamici disattivato) quando si compila il progetto.

4

Deselezionare la casella Force references initialization (Forza inizializzazione dei riferimenti).

5

Fare clic su Languages (Lingue) > Common (Comune) e selezionare la casella Allow multi assignment [a=b=c] {ST/LD} (Consenti assegnazione multipla [a=b=c] {ST/LD}) per evitare l'errore rilevato E1203 usage of multi assignment statements is disabled (L'uso E1203 di dichiarazioni di assegnazione multipla è disattivato) visualizzato quando si compila il progetto.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.