DOCA0236IT-00

Avvio e test

Prima di utilizzare apparecchi per il comando elettrico e automazione per il funzionamento regolare dopo l'installazione, il sistema deve essere sottoposto a un test di avvio da parte di personale qualificato per verificare il funzionamento corretto dell'apparecchio. È importante predisporre questo controllo e che venga stanziato il tempo necessario per eseguire un test completo e soddisfacente.

AVVERTIMENTO
PERICOLI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO
  • Completare tutte le procedure di installazione e configurazione.
  • Prima di eseguire i test operativi, rimuovere tutti i blocchi o altri dispositivi di trattenuta temporanei utilizzati per la spedizione da tutti i dispositivi del componente.
  • Rimuovere strumenti, contatori e detriti dall'apparecchio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Eseguire tutti i test di avvio raccomandati nella documentazione dell'apparecchio. Conservare tutta la documentazione dell'apparecchio per riferimenti futuri.

Testare il software negli ambienti simulati e reali.

Verificare che il sistema completo non presenti cortocircuiti e messe a terra, fatta eccezione per le messe a terra installate conformemente alle normative locali (ai sensi del National Electrical Code statunitense, ad esempio). Per usare una tensione ad alto potenziale, attenersi alle raccomandazioni della documentazione dell'apparecchio per evitare danni accidentali allo stesso.

Prima di alimentare l'apparecchio:

  • Rimuovere strumenti, contatori e detriti dall'apparecchio.

  • Chiudere lo sportello dell'alloggiamento dell'apparecchio.

  • Rimuovere la messa a terra dalle linee di alimentazione in entrata.

  • Eseguire tutti i test di avvio raccomandati dal produttore.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.