DOCA0236IT-00

Concetto TeSys island

TeSys island descrive un sistema di ingressi/uscite distribuito modulare, aperto, comprendente vari moduli installati su un backplane della guida DIN.

A

Bus coupler

B

Modulo ingresso/uscita analogica

C

Modulo ingresso/uscita digitale

D

Modulo di interfaccia della tensione

E

Starter standard

F

Starter SIL (Livello di integrità della sicurezza)

G

Modulo interfaccia SIL

H

Interfaccia di potenza

Il dispositivo TeSys island funge da nodo in una rete del bus di campo. Il bus coupler è il modulo principale del dispositivo. Il bus coupler fornisce la comunicazione interna con i moduli TeSys island mediante cavi a nastro e la comunicazione esterna tramite protocollo Modbus TCP.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni di TeSys island.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.