DOCA0236RU-00

Добавление TeSys island в проект

Чтобы добавить TeSys island в проект, выполните следующие действия:

Этап

Действие

1

Щелкните Tools > DTM Browser (Сервис > Браузер DTM).

2

Правой кнопкой мыши щелкните имя ЦПУ в окне DTM Browser (Браузер DTM) и выберите ADD (Добавить).

Результат: На экране отобразится окно ADD (Добавить).

3

В выпадающем спиcке Protocol (Протокол) выберите Modbus over TCP (Modbus через TCP).

4

Выберите устройство TeSys island и щелкните Add DTM (Добавить DTM).

Результат: На экране отобразится окно свойств устройства.

5

В окне Properties of device (Свойства устройства) измените имя устройства и щелкните OK.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.