DOCA0236RU-00

Конфигурация IP-адреса ЦПУ

Для конфигурации IP-адреса ЦПУ выполните следующие действия:

Этап

Действие

1

Дважды щелкните папку Configuration (Конфигурация) в окне Project Browser (Браузер проектов).

Результат: На экране отобразится физическое представление конфигурации устройства.

2

Дважды щелкните разъемы связи ПЛК в окне PLC bus (Шина ПЛК).

Результат: На экране отобразится окно параметров соединения ПЛК.

3

Щелкните меню Security (Защита) и выполните одно из следующих действий:

  • Щелкните Enforce Security (Обеспечить защиту) для включения или отключения служб.

  • Щелкните Unlock Security (Разблокировать защиту), чтобы включить все службы.

4

Щелкните меню IP Configuration (Конфигурация IP) и задайте IP-адрес ЦПУ в сети.

Примечание: IP address A (IP-адрес А) должен отличаться от Main IP address (Основной IP-адрес).

5

Щелкните значок проверки () на панели инструментов.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.