DOCA0236RU-00

Создание проекта

Примечание: Перед созданием проекта вам необходимо выяснить тип ПЛК и объединительной платы. Это требуется для интеграции в проект.

Для создания проекта выполните следующие действия:

Этап

Действие

1

Откройте программу EcoStruxure Contol Expert Classic.

2

Щелкните File > New (Файл > Создать).

Результат: На экране отобразится список ПЛК.

3

Выберите ПЛК Modicon M580 в соответствии с оборудованием, которое будет использоваться в проекте.

  1. В окне PLC (ПЛК) щелкните Modicon M580

    .
  2. В окне Rack (Стойка) разверните пункт Modicon M580 local drop и выберите стойку

    .
  3. Нажмите OK.

    Результат:

    1. Отобразится окно обработки команды. Дождитесь завершения обработки файлов конфигурации.

    2. После завершения обработки файлов на экране отобразится окно Security enforcement (Обеспечение защиты).

4

Для управления парольной защитой выполните одно из следующих действий:

  • Создайте новый пароль для проекта и нажмите OK.

  • Щелкните Cancel (Отмена), если пароль не требуется.

Результат: Будет создана структура проекта и отображена в окне Project Browser (Браузер проектов).

5

Дважды щелкните папку Configuration (Конфигурация) в представлении Structural (Структура).

Результат: На экране отобразится физическое представление конфигурации устройства.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.