DOCA0236RU-00

Использование функциональных блоков для разработки приложения

Для использования функциональных блоков для разработки приложения в программе EcoStruxure Control Expert Classic выполните следующие действия:

Этап

Действие

1

В окне Project Browser (Браузер проектов) щелкните Programs >Tasks > MAST > Logic (Программы > Задачи > MAST > Логика).

2

Щелкните правой кнопкой мыши папку Logic (Логика) и выберите New Section (Новый раздел).

Результат: На экране отобразится окно New Section (Новый раздел).

3

Введите имя нового функционального блока. Выберите язык FBD и нажмите OK.

Результат: На экране отобразится окно области конфигурации.

4

Щелкните правой кнопкой мышки область конфигурации и выберите FFB Input Assistant (Ассистент ввода FFB).

Результат: На экране отобразится окно Function Input Assistant (Ассистент функциональных входов).

5

Щелкните кнопку Browse (Обзор), расположенную рядом с экраном Function Input Assistant (Ассистент функциональных входов).

Результат: На экране отобразится окно FFB Type Selection (Выбор типа FFB).

6

На экране FFB Type Selection (Выбор типа FFB) выберите <Libset V15.0> > TeSys island Library 2021, а затем выберите требуемый функциональный блок и нажмите OK.

7

После выбора функционального блока щелкните OK на экране Function Input Assistant (Ассистент функциональных входов).

Результат: Возле указателя мыши появится значок.

8

Щелкните левой кнопкой мыши область конфигурации.

Результат: На экране отобразится структурное представление функционального блока.

Для получения дополнительной информации об имеющихся функциональных блоках и их конфигурации см. EcoStruxure Control Expert – Руководство пользователя библиотеки элементов управления TeSys island.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.