DOCA0236RU-00

Пусконаладка и испытания

Перед использованием электрических управляющих и автоматических устройств для нормальной эксплуатации после монтажа системы необходимо провести пусконаладочные испытания силами квалифицированного персонала для проверки правильности работы оборудования. Важно правильно спланировать такие проверки и предусмотреть достаточно времени для полного и успешного выполнения испытаний.

Осторожно
ОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
  • Убедитесь, что выполнены все процедуры по монтажу и настройке оборудования.
  • Перед выполнением эксплуатационных испытаний удалите со всех устройств все прокладки и прочие временные фиксирующие средства, используемые при транспортировке оборудования.
  • Удалите инструмент, измерительные приборы и мусор из оборудования.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

Выполните все пусконаладочные испытания, рекомендованные в документации к оборудованию. Сохраните всю документацию к оборудованию для использования в будущем.

Испытания программного обеспечения необходимо проводить в симулированной и реальной средах.

Убедитесь, что установленная система не имеет коротких замыканий и замыканий на землю за исключением заземления в соответствии с местными требованиями (например, в соответствии с требованиями National Electrical Code в США). При необходимости высоковольтных испытаний соблюдайте рекомендации, приведенные в документации к оборудованию, для предотвращения случайного повреждения оборудования.

Перед подачей питания на оборудование:

  • Удалите инструмент, измерительные приборы и мусор из оборудования.

  • Закройте дверь шкафа с оборудованием.

  • Удалите заземление с входящих линий питания.

  • Выполните все пусконаладочные испытания, рекомендованные изготовителем.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.