DOCA0236ES-00

Carga del proyecto de TeSys island a PLC

Siga los pasos que se indican a continuación para cargar el proyecto de TeSys island a PLC:

Paso

Acción

1

Establezca la conexión entre el ordenador y el PLC siguiendo los pasos que se indican a continuación:

  • Conéctese al PLC utilizando la dirección IP.

  • Conecte el cable de tierra USB (BMXXCAUSBH018) entre el ordenador y el panel frontal del PLC M580.

2

Haga clic en el icono Conectar () de la barra de herramientas.

3

Haga clic en el icono Descargar () de la barra de herramientas.

Resultado: En la pantalla se muestra la ventana Transfer Project to PLC (Transferir proyecto a PLC).

4

Haga clic en Transfer (Transferir).

Resultado: El proyecto de TeSys island se carga en el PLC.

5

Haga doble clic en la CPU en la ventana DTM Browser (Explorador DTM).

Resultado: En la pantalla se muestra la ventana de comunicación.

6

Seleccione Channel Properties (Propiedades de canal) > IP Address Source (PC) (Fuente de dirección IP (ordenador)) y haga clic en OK (Aceptar).

7

Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la CPU en la ventana DTM Browser (Explorador DTM) y seleccione Connect (Conectar).

8

Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo TeSys island en la ventana DTM Browser (Explorador DTM) y seleccione Connect (Conectar).

9

Según el requisito específico, puede escoger uno de los pasos indicados a continuación para configurar la TeSys island:

  • Si la TeSys island ya se ha configurado y el usuario no desea cargar una configuración nueva, haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo TeSys island en la ventana DTM Browser (Explorador DTM) y seleccione Load data from device (Cargar datos de dispositivo).

  • Si la TeSys island no ha sido configurada y el usuario quiere cargar una nueva configuración, realice uno de los siguientes pasos, según proceda:

    • Haga doble clic sobre el dispositivo TeSys island en la ventana DTM Browser (Explorador DTM) y configure el dispositivo.

    • Haga clic con el botón derecho sobre el dispositivo TeSys island en la ventana DTM Browser (Explorador DTM) y, a continuación, haga clic en Device menu (Menú de dispositivo) > Additional functions (Funciones adicionales) > Import (Importar) > Import TeSys island Configurator Format (Importar formato de configurador de TeSys island para importar los archivos de configuración.

      Resultado: La configuración nueva se importa en el software.

10

Haga doble clic en el dispositivo TeSys island en la ventana DTM Browser (Explorador DTM) y seleccione Store data to device (Almacenar datos en dispositivo).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.