DOCA0236ES-00

Carga del proyecto de TeSys island a PLC con cable Ethernet

Siga los pasos que se indican a continuación para cargar el proyecto de TeSys island a PLC con cable Ethernet:

Paso

Acción

1

Haga clic en PLC > Set Address (Establecer dirección).

Resultado: En la pantalla se muestra la ventana Set Address (Establecer dirección).

2

Seleccione la dirección IP del PLC. Seleccione los Media (Medios) como TCPIP y haga clic en OK (Aceptar).

3

Haga clic en el icono Conectar () de la barra de herramientas.

Resultado: TeSys island se integra en el proyecto y se conecta al PLC Modicon M580 con el software EcoStruxure Control Expert Classic.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.