DOCA0236ES-00

Creación de un proyecto

NOTA: Antes de crear un proyecto nuevo, debe conocer el tipo de modelo de PLC y el backplane PLC que debe integrar en el proyecto.

Siga los pasos que se indican a continuación para crear un proyecto:

Paso

Acción

1

Abra el software EcoStruxure Contol Expert Classic.

2

Haga clic en File (Archivo) > New (Nuevo).

Resultado: En la pantalla se muestra la lista de PLC.

3

Seleccione un PLC Modicon M580 según el hardware que se utilizará para el proyecto.

  1. En la ventana PLC, haga clic en Modicon M580

    .
  2. En la ventana Rack (Bastidor), amplíe Modicon M580 local drop (Entrega local de Modicon M580) y seleccione un bastidor

    .
  3. Haga clic en OK (Aceptar).

    Resultado:

    1. Aparece una ventana de comando en procesamiento. Espere a que finalice el procesamiento de los archivos de configuración.

    2. Una vez finalizado el procesamiento de los archivos, en la pantalla aparecerá la ventana Security enforcement (Ejecución de seguridad).

4

Para gestionar una contraseña, lleve a cabo uno de los pasos que se indican a continuación, según sea necesario:

  • Cree una contraseña nueva para el proyecto y haga clic en OK (Aceptar).

  • Haga clic en Cancel (Cancelar) si no se requiere contraseña.

Resultado: Se crea la estructura del proyecto y se muestra en la ventana Project Browser (Explorador de proyectos).

5

Haga doble clic en la carpeta Configuration (Configuración) de la vista Estructural.

Resultado: En la pantalla se muestra la vista física de la configuración del dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.