DOCA0236ES-00

Uso de bloques funcionales para desarrollar aplicaciones

Siga los pasos que se indican a continuación para utilizar el bloque de funciones para desarrollar la aplicación en el software EcoStruxure Control Expert Classic:

Paso

Acción

1

En la ventana Project Browser (Explorador de proyectos), haga clic en Programs (Programas) >Tasks (Tareas) > MAST > Logic (Lógica).

2

Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Logic (Lógica) y seleccione New Section (Nueva sección).

Resultado: En la pantalla se muestra la ventana New Section (Nueva sección).

3

Introduzca un nombre nuevo para el bloque de funciones. Seleccione el lenguaje FBD y haga clic en OK (Aceptar).

Resultado: En la pantalla se muestra la ventana de zona de configuración.

4

Haga clic con el botón derecho del ratón en la zona de configuración y selecciones FFB Input Assistant (Asistente de entrada FFB).

Resultado: En la pantalla se muestra la ventana Function Input Assistant (Asistente de entrada de funciones).

5

Haga clic en el botón Examinar situado junto a la pantalla Function Input Assistant (Asistente de entrada de funciones).

Resultado: En la pantalla se muestra la ventana FFB Type Selection (Selección de tipo de FFB).

6

En la pantallaFFB Type Selection (Selección de tipo de FFB), seleccione <Libset V15.0> > TeSys island Library 2021 y, a continuación, seleccione el bloque de funciones requerido y haga clic en OK (Aceptar).

7

Después de seleccionar el bloque de funciones, haga clic en OK (Aceptar) en la pantalla Function Input Assistant (Asistente de entrada de funciones).

Resultado: Aparece un icono cerca de la flecha del ratón.

8

Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la zona de configuración.

Resultado: En la pantalla se muestra la vista estructural del bloque de funciones.

Para obtener más información sobre los bloques funcionales disponibles y su configuración, consulte EcoStruxure Control Expert – Control de bibliotecas de TeSys island – Manual del usuario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.