DOCA0224ZH-02

配置软件

以下是配置和使用 TeSys island 模块所需的兼容软件和 DTM 库:

  • SoMove 软件 v2.9.0 或更高版本

  • EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 或更高版本

  • EcoStruxure Control Expert v15.0 SP1 或更高版本

    注: TeSys island 模块无法通过 EcoStruxure Control Expert 版本 15.2 来配置
  • TeSys island DTM Library v2.4.2

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.