固件版本历史
下表提供了每个 TeSys island 固件包和总线耦合器版本的概要:
|
日期 |
SEDP 软件包版本 |
总线耦合器版本 |
注意 |
|---|---|---|---|
|
2023 年 8 月 |
TeSys island_003.001.001.sedp |
003.001.001 |
韩语支持。 |
|
2023 年 6 月 |
TeSys island_003.000.002.sedp |
003.000.002 |
带 IO 的电源接口 avatar 已启用 IO 优化。 |
|
2023 年 2 月 |
TeSys island_003.000.001.sedp |
003.000.001 |
下列功能已更新:
|
|
2021 年 9 月 |
TeSys island_002.300.006.sedp |
002.300 |
与 Dahlander 一起发布,少量安全性改进。 |
|
2020 年 5 月 |
TeSys island_002.200.008.sedp |
02.0200 |
发布时带有扩展的本地控制模式,并将其集成到 EcoStruxure Machine Expert 软件中。 |
|
2020 年 2 月 |
TeSys island_002.100.016.sedp |
02.0100 |
固件版本 2.1.0.13 的补丁,通过 Achilles 认证。 |
|
2020 年 1 月 |
TeSys island_002.100.013.sedp |
02.0100 |
发布 PROFINET 和 PROFIBUS-DP 通讯和新的 avatars。固件版本与 EcoStruxure Machine Expert 库不兼容。 |
|
2019 年 6 月 |
TeSys island_001.100.013.sedp |
01.0100 |
初始发行 |
总线耦合器固件
可以更新以下 TeSys island 总线耦合器上的总线耦合器固件:
-
TPRBCEIP(Ethernet/IP 或 Modbus TCP)
-
TPRBCPFN (PROFINET)
-
TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)