DOCA0224FR-02

Version 003.000.001

NOTE: Si la mise à niveau du logiciel embarqué doit être effectuée de 001.100.013/002.100.016 vers 003.000.001, elle doit être effectuée deux fois :
  1. Effectuez une mise à niveau de 001.100.013/002.100.016 vers 002.200.008/002.300.006.

  2. Effectuez une mise à niveau de 002.200.008/002.300.006 vers 003.000.001.

Nouvelles fonctionnalités

  • Optimisation des E/S

    La fonctionnalité Optimisation des E/S permet aux utilisateurs de partager leurs équipements d’E/S entre différents avatars et de les optimiser afin de réduire le nombre d’équipements d’E/S requis pour chaque TeSys island.

    L’utilisateur peut également utiliser la fonctionnalité Optimisation des équipements, qui supprimera définitivement les équipements AIOM/DIOM libres de la configuration TeSys island.

  • Contrôle local

    La fonctionnalité de contrôle local est étendue aux avatars de catégorie sécurisée.

  • Réinitialisation du déclenchement local

    Introduit la fonctionnalité permettant de réinitialiser les déclenchements localement au niveau de l’avatar individuel. La réinitialisation à distance des déclenchements au niveau de l’îlot TeSys island est toujours disponible via le panneau de contrôle comme auparavant.

  • Version du logiciel embarqué

    La version du logiciel embarqué du coupleur de bus correspond à la version du package SEDP.

Bugs corrigés

  • L’état du mode local n’a pas fonctionné pour le Transporteur une direction – Arrêt SIL, W. Cat 1/2 et le Transporteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2.

  • L’option Charger à partir de l’appareil ne fonctionne pas lorsque la configuration comporte plus de 16 démarreurs SIL.

Problèmes connus

  • Si le type d’entrée analogique est différent du type de sortie analogique et si l’entrée analogique est connectée à la sortie analogique, un événement d’équipement d’avatar se produit.

    Solution : Utilisez le même type d’entrée et de sortie analogiques.

  • La valeur de sortie AIOM ne correspond pas à la valeur d’entrée analogique, lorsque l’E/S est bouclée et que le type de sortie (4...20) mA est sélectionné.

    Solution : Utilisez le type de sortie 0...20 mA au lieu de 4...20 mA.

  • Cette version ne s’applique pas aux démarreurs SIL.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.