DOCA0224FR-02

Procédure de mise à jour du logiciel embarqué du coupleur de bus

Vous pouvez mettre à jour le logiciel embarqué du coupleur de bus à l’aide de la bibliothèque DTM ou d’une carte microSD. Pour la procédure de mise à jour du logiciel embarqué du coupleur de bus à l’aide d’une carte microSD, voir TeSys island – Guide du système, de l’installation et de l’utilisation.

Procédez comme suit pour mettre à jour le logiciel embarqué du coupleur de bus à l’aide de la bibliothèque DTM library :

  1. Mettez à jour la bibliothèque TeSys island DTM Library à la version 2.4.2.

  2. Cliquez sur Charger à partir de l’appareil dans SoMove (conteneur FDT) pour connecter la DTM library au module TeSys island.

  3. Effectuez la mise à jour du logiciel embarqué via DTM library.

  4. Déconnectez le module TeSys island.

    NOTE: Mettez le coupleur de bus sous tension pour appliquer la mise à jour du logiciel embarqué.
  5. Cliquez sur Stocker sur l’équipement dans SoMove pour vous connecter au module TeSys island.

    Résultat :

    • La nouvelle version de la DTM library est configurée sur le coupleur de bus.

    • Le système est prêt à fonctionner avec la version la plus récente du logiciel embarqué et de la DTM library.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.