DOCA0224FR-02

Historique des versions de logiciel embarqué

Le tableau suivant donne la liste de tous les packages de logiciel embarqués TeSys island et des versions de coupleur de bus :

Date

Version du package SEDP

Version du coupleur de bus

Remarques

Août 2023

TeSys island_003.001.001.sedp

003.001.001

Prise en charge du coréen.

Juin 2023

TeSys island_003.000.002.sedp

003.000.002

L’avatar d’Interface d’alimentation avec E/S est activé pour l’Optimisation des E/S.

Février 2023

TeSys island_003.000.001.sedp

003.000.001

Les fonctions suivantes ont été mises à jour :

  • Optimisation des E/S

  • Contrôle local pour les avatars de catégorie sécurisée

  • Réinitialisation du déclenchement local pour un avatars individuel

Septembre 2021

TeSys island_002.300.006.sedp

002,300

Version avec Dahlander et quelques améliorations de sécurité.

Mai 2020

TeSys island_002.200.008.sedp

02,0200

Version avec des modes de contrôle local étendus et leur intégration dans le logiciel EcoStruxure Machine Expert.

Février 2020

TeSys island_002.100.016.sedp

02,0100

Patch du logiciel embarqué version 2.1.0.13 avec certification Achilles.

Janvier 2020

TeSys island_002.100.013.sedp

02,0100

Communication PROFINET et PROFIBUS-DP et nouveaux avatars. La version du logiciel embarqué n’est pas compatible avec la bibliothèque EcoStruxure Machine Expert.

Juin 2019

TeSys island_001.100.013.sedp

01,0100

Version initiale.

Logiciel embarqué du coupleur de bus

Le logiciel embarqué du coupleur de bus peut être mis à jour sur les coupleurs de bus TeSys island suivants :

  • TPRBCEIP (Ethernet/IP ou Modbus TCP)

  • TPRBCPFN (PROFINET)

  • TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.