DOCA0224FR-02

Version 002.300.006

Nouvelles fonctionnalités

  • Mode de contrôle Dahlander ajouté lorsque l’option Commande Dahlander activée est réglée sur Oui.

  • Gestionnaire de certificats ajouté pour configurer le certificat de sécurité de module TeSys island.

  • Améliorations de la cybersécurité.

  • Lorsque le coupleur de bus est en mode IP de repli, il n’y a pas de vérification des adresses IP en double.

Bugs corrigés

  • La transition entre états ne réinitialisait pas les entrées logiques de l’avatar.

  • Le protocole DHCP provoquait une défaillance ou panne majeure du service Ethernet s’il était acheminé par un autre TeSys island.

  • Le coupleur de bus ne passait pas en mode panne d’alimentation lorsqu’il était alimenté par un signal de 12 V.

  • Les informations sur les dispositifs de tension provenant du module d’interface de tension (VIM) n’étaient pas correctement mis à l’échelle.

  • Les accessoires DTM n’étaient pas corrects pour les démarreurs Taille 3 (ils affichaient la taille des kits Taille 1).

  • La puissance active totale et puissance réactive totale pour l’avatar Système inclut les avatars sans contrôle énergétique activé.

  • Détection de la fréquence basée sur la tension A-C au lieu de la tension A-N en configuration monophasée.

Problèmes connus

  • L’état du mode local n’a pas fonctionné pour le Transporteur une direction – Arrêt SIL, W. Cat 1/2 et le Transporteur deux directions – Arrêt SIL, W. Cat 1/2.

  • L’option Charger à partir de l’appareil ne fonctionne pas lorsque la configuration comporte plus de 16 démarreurs SIL.

    Ce problème existe dans toutes les versions précédentes de package de logiciel embarqué TeSys island.

    Solution : Enregistrez les configurations dans les logiciels SoMove ou EcoStruxure Machine Expert et connectez-vous à l’équipement sans utiliser l’option Charger à partir de l’appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.