DOCA0224DE-02

Konfigurationssoftware

Nachstehend sind die kompatiblen Softwares und die kompatible DTM-Bibliothek aufgeführt, die für die Konfiguration und Verwendung des TeSys island-Moduls erforderlich sind:

  • SoMove-Software v2.9.0 oder höher

  • EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 oder höher

  • EcoStruxure Control Expert v15.0 SP1 oder höher

    HINWEIS: Das TeSys island-Modul kann nicht mit EcoStruxure Control Expert Version 15.2 konfiguriert werden.
  • TeSys island DTM Library v2.4.2

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.