DOCA0224DE-02

Aktualisierungsverfahren für die Buskoppler-Firmware

Die Buskoppler-Firmware kann mithilfe der DTM-Bibliothek (Device Type Manager) oder einer Micro-SD-Karte aktualisiert werden. Informationen zum Aktualisierungsverfahren für die Buskoppler-Firmware mit einer Micro-SD-Karte finden Sie in TeSys island – System-, Installations- und Betriebshandbuch.

Führen Sie das nachstehende Verfahren aus, um die Buskoppler-Firmware mit der DTM library zu aktualisieren:

  1. Aktualisieren Sie die TeSys island DTM Library auf Version 2.4.2.

  2. Klicken Sie in SoMove (FDT-Container) auf Aus Gerät laden, um die DTM library mit dem TeSys island-Modul zu verbinden.

  3. Führen Sie die Firmware-Aktualisierung über die DTM library durch.

  4. Trennen Sie die Verbindung zum TeSys island-Modul.

    HINWEIS: Schalten Sie den Buskoppler aus und wieder ein, um die Firmware-Aktualisierung anzuwenden.
  5. Klicken Sie in SoMove auf In Gerät speichern, um eine Verbindung zum TeSys island-Modul herzustellen.

    Ergebnis:

    • Die neue DTM library-Version ist für den Buskoppler konfiguriert.

    • Das System ist mit der neuesten Firmware und DTM library bereit für den Betrieb.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.