DOCA0224DE-02

Version 002.200.008

Neue Funktionen

  • Die Option Lokaler Steuerungsmodus, die PV-Schalter (Prozessvariablen) oder PV-Eingänge, eine manuelle Eingriffsoption und den Bypass-Modus umfasst, wird über ein Digital-E/A-Modul (DIOM) zu sechs Last-avatars hinzugefügt.

  • Die Funktionsblock-Bibliotheken für die Software EcoStruxure™ Machine Expert wurden aktualisiert.

  • Eine benutzerdefinierte avatar-Funktion wurde hinzugefügt, damit die Konfigurationen eines benutzerdefinierten Avatars in einzelnen DTM-Bibliotheken wiederverwendet werden kann.

  • Der Befehl „Zurücksetzen auf Werkeinstellungen“ wurde hinzugefügt, damit das TeSys island-Modul in einem beliebigen Betriebszustand zurückgesetzt werden kann.

  • Zur Vereinfachung der Verdrahtung von Digital- und Analog-E/A-Modulen im DTM und im OMT (Betriebs- und Wartungs-Tool) wurde eine Anleitung für die dynamische Portzuordnung hinzugefügt.

  • IP-Zulassungsliste wurde für den Modbus TCP- und EtherNet/IP-Datenverkehr aktiviert.

  • Prognosealarme (PA) wurden hinzugefügt, um Prozessvariablen ein Alarmsignal zuzuweisen, damit eine textbasierte Warnung gesendet werden kann.

  • Neues Heartbeat 1098-Register wurde für das manuelle Modbus TCP-Protokoll (Kommunikationsverlust) integriert.

Korrigierte Fehler

  • Die im DTM festgelegte PROFIBUS-Knoten-ID wurde nicht im Buskoppler registriert.

  • Die vorgeschaltete Spannungsfunktion wurde nicht durch die Spannungseinstellung für den TeSys-avatar im DTM kalibriert. Diese Kalibrierung verhindert Fehlalarme, wenn ein vorgeschalteter Leistungsschalter geöffnet ist.

  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen des Webservers.

Bekannte Probleme

Funktion

Kommentar oder Problemumgehung

Die Achilles-Zertifizierung gilt nicht für die Firmwareversion 002.200.008.

Die vorherige Firmwareversion 2.1.0.16 mit Achilles-Zertifizierung ist verfügbar. In der Firmwareversion 2.2.0.8 gibt es keine wesentlichen Änderungen, die die Leistung von Achilles beeinträchtigen würden. Lediglich der Zertifizierungsprozess wurde nicht durchgeführt.

PTC-Binärsensor (positiver Temperaturkoeffizient) als PV-Eingang

Der PTC-Binärsensor funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn er als Eingangstyp für einen PV-Eingang konfiguriert ist.

Verwenden Sie nur echte Analogsignale für PV-Eingänge und den PTC-Binärsensor für den Motorüberhitzungsschutz.

Keine Übereinstimmung mit der GSD-Datei (General Station Description)

Der Buskoppler (TPRBCPFB ) wechselt aufgrund einer Nichtübereinstimmung der GSD-Dateiversionen in den nicht betriebsbereiten Zustand.

Stellen Sie den Buskoppler-Betriebszustand durch Aus- und Wiedereinschalten wieder her und aktualisieren Sie das TIA Portal mit der neuesten GSD-Datei.

MAC-Adresse

Auf der Vorderseite des Buskopplers (TPRBCPFB ) ist keine MAC-Adresse aufgedruckt.

Die MAC-Adresse befindet sich auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Buskopplers oder kann über die Netzwerkerkennungsfunktion abgerufen werden.

Der Buskoppler wechselt in den Zustand „Geringfügiges Ereignis“ (nicht betriebsbereit), wenn der Firmware-Download durch einen Kommunikationsverlust mit dem PC unterbrochen wird.

Verwenden Sie zum Herunterladen der Firmware ausschließlich die SoMove-Software.

Wenn das Gerät aufgrund eines Kommunikationsverlusts während der Firmware-Aktualisierung nicht reagiert, kann der Buskoppler durch ein Aus- und Wiedereinschalten zurückgesetzt werden. Anschließend kann ein erneuter Versuch zum Herunterladen der Firmware unternommen werden.

Ein Unterstromalarm wird ausgelöst, wenn der Motor ausgeschaltet wird.

Wenn der Motor ausgeschaltet wird, löst dies bei aktivierter Alarmfunktion einen Unterstromalarm aus. Dadurch ist der Alarmzähler für Unterstrom höher als erwartet.

Wenn das OMT über den Google Chrome-Browser auf einem iPad geöffnet wird, werden die Systemprotokolle nicht heruntergeladen.

HINWEIS: Das ist bei Apple iOS ein bekanntes Problem.

Verwenden Sie verschiedene Plattformen wie iPhone, PC usw., um das OMT zu öffnen.

Wenn der Netzwerkname nach dem Boot-Vorgang geändert wird, wird der in der DPWS-Antwort verwendete Netzwerkname erst nach dem Aus- und Wiedereinschalten aktualisiert.

Das Problem wird durch Ein- und Ausschalten behoben.

HINWEIS: Der aktualisierte Netzwerkname wird in allen anderen Protokollen (d. h. DHCP) sofort verwendet. DPWS ist das einzige betroffene Protokoll.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.