DOCA0224DE-02

Version 002.300.006

Neue Funktionen

  • Der Dahlander-Steuerungsmodus wird hinzugefügt, wenn die Option Dahlander-Steuerung aktiviert auf Ja eingestellt ist.

  • Der Certificate Manager wird hinzugefügt, um das Sicherheitszertifikat im TeSys island-Modul zu konfigurieren.

  • Verbesserungen der Cybersicherheit.

  • Wenn der Buskoppler die Fallback-IP-Adresse verwendet, wird keine Überprüfung auf doppelt vergebene IP-Adressen durchgeführt.

Korrigierte Fehler

  • Durch einen Zustandswechsel wurden die avatar-Logikeingänge nicht zurückgesetzt.

  • Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) verursachte einen schwerwiegenden Fehler oder eine Störung im Ethernet-Dienst, wenn die Leitweglenkung über ein anderes TeSys island-Modul erfolgt ist.

  • Der Buskoppler wechselte bei einer Versorgung mit einem 12-V-Signal nicht in den Stromausfallmodus.

  • Die Spannungsanlagendaten des Spannungsschnittstellenmoduls (VIM) hatten eine falsche Skalierung.

  • Das DTM-Zubehör war für Starter der Größe 3 nicht geeignet (es wurden Sätze der Größe 1 angezeigt).

  • Die Gesamtwirkleistung und die Gesamtblindleistung des System-avatars umfasste avatars ohne aktivierte Energieüberwachung.

  • Bei einer Konfiguration für den einphasigen Betrieb basiert die erkannte Frequenz auf der A-C-Phasenspannung anstatt auf der A-N-Phasenspannung.

Bekannte Probleme

  • Der Status „Lokaler Modus“ funktioniert nicht für Förderband – Eine Richtung – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2 und Förderband – Zwei Richtungen – SIL-Stopp, Verdrahtungskat. 1/2.

  • Laden von Gerät funktioniert nicht, wenn sich mehr als 16 SIL-Starter in der Konfiguration befinden.

    Dieses Problem tritt in allen vorhergehenden TeSys island-Firmwarepaketen auf.

    Problemumgehung: Speichern Sie die Konfigurationen in der SoMove- oder EcoStruxure Machine Expert-Software und stellen Sie eine Verbindung zum Gerät her, ohne dabei Aus Gerät laden zu verwenden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.