DOCA0224IT-02

Versione 003.000.002

NOTA: Per eseguire l'aggiornamento del firmware dalla versione 001.100.013/002.100.016 alla 003.000.002, ripetere l'operazione due volte:
  1. Eseguire un aggiornamento dalla versione 001.100.013/002.100.016 alla 002.200.008/002.300.006.

  2. Eseguire un aggiornamento dalla versione 002.200.008/002.300.006 alla 003.000.002.

Nuove funzionalità

  • Avatar di Interfaccia di alimentazione con IO in Ottimizzazione IO

    Ottimizzazione I/O consente agli utenti di condividere i propri dispositivi di I/O tra gliavatars e ottimizzarli per ridurre il numero di dispositivi di I/O richiesti per TeSys island.

    L'utente può anche utilizzare Ottimizzazione dei dispositivi per rimuovere in modo permanente i dispositivi AIOM/DIOM liberi dalla configurazione di TeSys island.

  • È possibile configurare FLA tramite i registri Modbus TCP.

NOTA: Non è possibile rimuovere o ottimizzare le porte I/O predefinite assegnate per il PIM con l'avatar di I/O.

Bug risolti

Quando viene premuto il pulsante di emergenza, tutti i moduli non saranno alimentati in TeSys island.

Problemi noti

  •  Se il tipo di ingresso analogico di ASSEGNAZIONE PORTA DI IO è diverso dal tipo di uscita analogica e se l'ingresso analogico è collegato a un'uscita analogica, si verifica un evento del dispositivo dell'avatar.

    Soluzione: utilizzare lo stesso tipo di ingresso analogico e uscita analogica.

  • Non è possibile stabilire la comunicazione tra Ecostruxure Control Expert e TeSys island se sono presenti almeno 15 avatar in una configurazione di TeSys island.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.