DOCA0224IT-02

Cronologia delle versioni del firmware

La tabella seguente fornisce un riepilogo di ciascuna versione del pacchetto firmware e del bus coupler di TeSys island:

Data

Versione del pacchetto SEDP

Versione del bus coupler

Note

Agosto 2023

TeSys island_003.001.001.sedp

003.001.001

Supporto della lingua coreana.

Giugno 2023

TeSys island_003.000.002.sedp

003.000.002

L'avatar di Interfaccia di alimentazione con IO è abilitato per Ottimizzazione I/O.

Febbraio 2023

TeSys island_003.000.001.sedp

003.000.001

Le seguenti funzionalità sono state aggiornate:

  • Ottimizzazione I/O

  • Controllo locale per la categoria sicura di avatars

  • Reset disinnesto locale per il singolo avatars

Settembre 2021

TeSys island_002.300.006.sedp

002,300

Versione con Dahlander e pochi miglioramenti della sicurezza.

Maggio 2020

TeSys island_002.200.008.sedp

02,0200

Versione con la modalità di controllo locale estesa e integrata nel software EcoStruxure Machine Expert.

Febbraio 2020

TeSys island_002.100.016.sedp

02,0100

Patch della versione firmware 2.1.0.13 con certificazione Achilles.

Gennaio 2020

TeSys island_002.100.013.sedp

02,0100

Pubblicazione della comunicazione PROFINET e PROFIBUS-DP e dei nuovi avatars. La versione del firmware non è compatibile con la libreria EcoStruxure Machine Expert.

Giugno 2019

TeSys island_001.100.013.sedp

01,0100

Versione iniziale

Firmware del bus coupler

È possibile aggiornare il firmware dei seguenti bus coupler diTeSys island:

  • TPRBCEIP (Ethernet/IP o Modbus TCP)

  • TPRBCPFN (PROFINET)

  • TPRBCPFB (PROFIBUS-DP)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.