DOCA0224IT-02

Panoramica di TeSys island

TeSys island è un sistema connesso e personalizzato per il controllo diretto e la gestione dei carichi a bassa tensione. TeSys island ottimizza la disponibilità dei moduli fisici con capacità di gestione del pre-allarme integrate.

TeSys island è adatto alle macchine ad alte e buone prestazioni dotate di architetture di automazione basate su reti ad alta velocità per la connessione dei dispositivi a un PLC. I macchinari che funzionano ad alte velocità di produzione devono prevenire i tempi di inattività non pianificati, fenomeni spesso molto costosi. TeSys island contribuisce a ridurre i tempi di inattività non pianificati attraverso la manutenzione predittiva, in modo da eseguire le riparazioni durante una finestra di manutenzione programmata.

TeSys island è completamente integrato nell'ambiente di programmazione del PLC che utilizza gli oggetti digitali. TeSys island è completamente integrato nella linea EcoStruxure che unisce prodotti e pacchetti software in soluzioni di automazione per OEM e costruttori di macchine. Il sistema supporta anche l'integrazione nei PLC di terze parti.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.