DOCA0224KO-02

호환성

다음 표는 활성 릴리스의 TeSys island 모듈과 디지털 도구의 호환성을 나타낸 것입니다.

구성/프로그래밍 소프트웨어

TeSys 아일랜드 펌웨어 버전

TeSysisland_001.100.0013.sedp

TeSysisland_002.100.016.sedp

TeSysisland_002.200.008.sedp

TeSysisland_002.300.006.sedp

TeSysisland_003.000.001.sedp

TeSysisland_003.000.002.sedp

TeSysisland_003.001.001.sedp

DTM(SoMove 또는 모든 FDT 컨테이너)

DTM v1.0.1401

✔

X

X

X

X

X

X

DTM v1.1.0

✔

X

X

X

X

X

X

DTM v2.1.1

✔

✔

X

X

X

X

X

주의: DTM v2.1.1은 모드버스 TCP 또는 이더넷/IP를 사용할 때, 그리고 기존 장치 및 부하 아바타만 사용할 때 호환됩니다.

DTM v2.2.0 또는 DTM v2.2.1(동일)

X

X

✔

✔

X

X

X

DTM v2.3.0

X

X

X

✔

X

X

X

DTM v2.4.0

X

X

X

X

✔

X

X

DTM v2.4.1

X

X

X

X

X

✔

✔

DTM v2.4.2

X

X

X

X

X

✔

✔

EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure Machine Expert v1.1 또는 v1.2

기능 블록 라이브러리: 1.0.15.0

장치 설명:

  • Modbus TCP: 1.1.0.0

  • Ethernet/IP: 1.1.0.0

✔

X

X

X

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 이상

기능 블록 라이브러리: 2.0.2.0

장치 설명:

  • Modbus TCP: 1.1.6

  • Ethernet/IP: 1.1.7

X

X

✔

✔

**✔

**✔

**✔

주의: **EcoStruxure Machine Expert는 IO 포트 할당에 변경이 있는 경우 호환되지 않습니다.
주의: ** 모드버스 TCP 프로토콜의 Machine Expert가 있는 PLC용 기능 블록 라이브러리가 호환되지 않습니다.

해결 방법: Schneider Electric Machine Expert 모드버스 TCP PLC를 타사 PLC로 사용하십시오.

EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1 이상

TeSys 아일랜드 라이브러리 2021

PSx DTM 라이브러리 버전: 3.14.54

PLC M580 - CPU 펌웨어 3.20

X

X

✔

✔

*✔

*✔

*✔

주의: *EcoStruxure Control Expert는 IO 포트 할당에 변경이 있는 경우 호환되지 않습니다.

Studio 5000 V30 이상

해당없음

해당없음

해당없음

해당없음

해당없음

*✔

*✔

*✔

주의: L5X 파일의 내보내기가 호환 가능한 DTM 버전으로 수행되었는지 확인합니다.
주의: *Studio 5000는 IO 포트 할당에 변경이 있는 경우 호환되지 않습니다.

TIA 포털 V15 이상

라이브러리: TeSysisland_TIAV15_V2.1.1.zal15

GSD: SCHE1135.GSD(개정 1.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml

주의: AML 파일의 내보내기가 호환 가능한 DTM 버전으로 수행되었는지 확인합니다.

X

✔

X

X

X

X

X

라이브러리: TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15

GSD: SCHE1135.GSD(개정 2.0)

GSDML: GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml

주의: AML 파일의 내보내기가 호환 가능한 DTM 버전으로 수행되었는지 확인합니다.

X

X

✔

✔

*✔

*✔

*✔

주의: *TIA Portal은 IO 포트 할당에 변경이 있는 경우 호환되지 않습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.