DOCA0224KO-02

버전 003.000.002

주의: 펌웨어 업그레이드를 001.100.013/002.100.016에서 003.000.002으로 수행해야 하는 경우 두 번 수행해야 합니다.
  1. 001.100.013/002.100.016에서 002.200.008/002.300.006으로 업그레이드합니다.

  2. 002.200.008/002.300.006에서 003.000.002으로 업그레이드합니다.

새로운 기능

  • 입출력 최적화의 전원 인터페이스(IO 포함) 아바타

    입출력 최적화 기능을 사용하면 사용자는 서로 다른 avatars에서 자신들의 I/O 장치를 공유하고 이를 최적화하여 TeSys island당 필요한 I/O 장치 수를 줄일 수 있습니다.

    사용자는 TeSys island 구성에서 사용하지 않는 AIOM/DIOM 장치를 영구적으로 제거하는 장치 최적화 기능도 활용할 수 있습니다.

  • FLA는 Modbus TCP 레지스터를 통해 구성할 수 있습니다.

주의: I/O avatar가 있는 PIM에 할당된 기본 I/O 포트를 제거 또는 최적화할 수 없습니다.

버그 수정됨

비상 푸시 버튼을 누르면 모든 모듈은 TeSys island에서 전원이 공급되지 않습니다.

알려진 문제

  •  IO 포트 할당에서 아날로그 입력 유형이 아날로그 출력 유형과 다르고 아날로그 입력이 아날로그 출력에 연결되었을 경우, avatar 장치 이벤트가 발생합니다.

    해결 방법: 동일 유형의 아날로그 입력 및 아날로그 출력을 사용하십시오.

  • 15개 이상의 아바타가 TeSys island 구성에 있는 경우 EcoStruxure Control Expert와 TeSys island 간 통신을 설정할 수 없습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.