DOCA0224KO-02

버전 003.000.001

주의: 펌웨어 업그레이드를 001.100.013/002.100.016에서 003.000.001으로 수행해야 하는 경우 두 번 수행해야 합니다.
  1. 001.100.013/002.100.016에서 002.200.008/002.300.006으로 업그레이드합니다.

  2. 002.200.008/002.300.006에서 003.000.001으로 업그레이드합니다.

새로운 기능

  • 입출력 최적화

    입출력 최적화 기능을 사용하면 사용자는 서로 다른 아바타에서 자신들의 I/O 장치를 공유하고 이를 최적화하여 TeSys island당 필요한 I/O 장치 수를 줄일 수 있습니다.

    사용자는 TeSys island 구성에서 사용하지 않는 AIOM/DIOM 장치를 영구적으로 제거하는 장치 최적화 기능도 활용할 수 있습니다.

  • 로컬 제어

    로컬 제어 기능이 안전 범주 avatars로 확장되었습니다.

  • 로컬 트립 초기화

    개별 avatar 레벨에서 트립을 초기화하는 기능을 소개합니다. 원격을 통한 TeSys island 레벨에서 트립 초기화는 전처럼 제어 패널을 통해 여전히 사용할 수 있습니다.

  • 펌웨어 버전

    버스 커플러의 펌웨어 버전이 SEDP 패키지 버전과 일치합니다.

버그 수정됨

  • 로컬 모드 상태가 컨베이어 1방향 - SIL 정지, W. Cat 1/2 컨베이어 2방향 - SIL 정지, W. Cat 1/2에 대해 작동하지 않았습니다.

  • 장치에서 로드는 구성에 SIL 스타터가 16개를 초과할 경우 작동하지 않습니다.

알려진 문제

  • 아날로그 입력 유형이 아날로그 출력 유형과 다르고 아날로그 입력이 아날로그 출력에 연결되었을 경우, avatar 장치 이벤트가 발생합니다.

    해결 방법: 동일 유형의 아날로그 입력 및 아날로그 출력을 사용하십시오.

  • I/O가 루프되고 출력 유형이 (4...20) mA로 선택된 경우 AIOM 출력 값이 아날로그 입력 값과 일치하지 않습니다.

    해결 방법: 출력 유형을 4...20mA 대신 0...20mA로 사용하십시오.

  • 이 릴리스는 SIL 스타터에 적용되지 않습니다.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.