DOCA0224KO-02

버전 002.200.008

새로운 기능

  • 프로세스 변수(PV) 스위치 또는 입력, 수동 모드 재정의 및 바이패스 모드를 포함하는 옵션 로컬 제어 모드가 디지털 I/O 모듈(DIOM)을 통해 6개 부하 avatars에 추가되었습니다.

  • 기능 블록 라이브러리는 EcoStruxure™ Machine Expert 소프트웨어에 맞게 업데이트되었습니다.

  • 사용자 지정 DTM 라이브러리에서의 재사용을 위해 사용자 지정된 아바타의 구성을 저장하고자 사용자 지정 avatar 기능이 추가되었습니다.

  • 모든 작동 상태에서 TeSys island 모듈을 초기화하는 공장 초기화 명령이 추가되었습니다.

  • DTM 및 운영 및 유지 관리 도구(OMT)에서 디지털 및 아날로그 I/O 모듈의 배선을 쉽게 만드는 동적 포트 매핑 가이드가 추가되었습니다.

  • Modbus TCPEtherNet/IP 트래픽에 대해 IP 허용 목록이 사용 설정되었습니다.

  • 프로세스 변수를 경보 신호와 연결하여 텍스트 기반 경고를 전송하는 예측 경보(PA)가 추가되었습니다.

  • 수동 Modbus TCP 프로토콜(통신 손실)에 대해 새 하트비트 1098 레지스터가 통합되었습니다.

버그 수정됨

  • DTM에 설정된 프로피버스 노드 ID가 버스 커플러에 등록되지 않았습니다.

  • 업스트림 전압 기능이 DTM의 TeSys avatar에 대한 전압 설정으로 보정되지 않았습니다. 이 보정은 업스트림 회로 차단기가 열려 있을 때 잘못된 양진을 방지할 수 있습니다.

  • 웹 서버의 보안 기능이 향상되었습니다.

알려진 문제

기능

설명 또는 해결 방법

펌웨어 버전 002.200.008에 대한 Achilles 인증을 적용할 수 없습니다.

이전 펌웨어 버전 2.1.0.16(Achilles 인증 포함)을 사용할 수 있습니다. 펌웨어 버전 2.2.0.8의 Achilles 성능에 영향을 주는 실질적인 변경은 없고, 단지 인증 프로세스가 실행되지 않았습니다.

PV 입력으로서의 양수 온도 계수(PTC) 바이너리

PV 입력에 대한 입력 유형으로 구성된 경우 PTC 바이너리가 제대로 작동하지 않습니다.

PV 입력에는 true 아날로그 신호만 사용하고 전동기 과열 보호에는 PTC 바이너리를 사용합니다.

일반 스테이션 설명(GSD) 파일 불일치

버스 커플러(TPRBCPFB )가 GSD 파일 버전의 불일치 때문에 비작동 상태가 됩니다.

전력 사이클로 버스 커플러를 복구하고 최신 GSD 파일로 TIA 포털을 업데이트하십시오.

MAC 주소

버스 커플러의 면에 MAC 주소가 인쇄되지 않았습니다(TPRBCPFB ).

MAC 주소는 버스 커플러 뒷면의 스티커에 있거나 네트워크 검색을 통해 액세스할 수 있습니다.

PC와의 통신 장애로 인해 펌웨어 다운로드 프로세스가 중단되는 경우 버스 커플러가 사소한 이벤트(비작동) 상태로 전환됩니다.

펌웨어를 다운로드하려면 SoMove 소프트웨어만 사용하십시오.

펌웨어 업데이트 중 통신 손실로 인해 장치가 응답하지 않는 경우 전원 사이클이 버스 커플러를 초기화하고 펌웨어 다운로드를 다시 시도할 수 있습니다.

전동기가 꺼지면 저전류 경보가 발생합니다.

전동기가 꺼진 경우 경보가 사용되면 저전류 경보가 발생합니다. 따라서 저전류 경보 카운터가 예상보다 높게 됩니다.

iPad 장치에서 Google Chrome 브라우저를 통해 OMT를 열면 시스템 로그가 다운로드되지 않습니다.

주의: 이 문제는 Apple iOS에서 알려진 문제입니다.

iPhone, PC 등과 같은 다양한 플랫폼을 사용하여 OMT를 엽니다.

부팅 후 네트워크 이름이 변경되면 전원 주기 전에는 DPWS 응답에 사용된 네트워크 이름이 업데이트되지 않습니다.

전력 주기는 고정됩니다.

주의: 업데이트된 네트워크 이름은 기타 모든 프로토콜(즉 DHCP)에서 즉시 사용됩니다. 영향을 받는 프로토콜은 DPWS뿐입니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.