DOCA0224KO-02

버전 002.300.006

새로운 기능

  • Dahlander 제어 모드는 Dahlander 컨트롤 사용을 예로 선택한 경우 추가됩니다.

  • 인증서 관리자는 TeSys island 모듈에 보안 인증서를 구성하기 위해 추가되었습니다.

  • 사이버 보안 개선

  • 버스 커플러가 폴백 IP에 있으면 중복 IP 주소 검사가 없습니다.

버그 수정됨

  • 상태 간 전환으로 avatar 로직 입력이 초기화되지 않았습니다.

  • 다른 TeSys island 모듈을 통해 라우팅된 경우 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)로 인해 이더넷 서비스에서 중대한 결함 또는 장애가 발생했습니다.

  • 12V 신호에 의해 전원이 공급되었을 때 버스 커플러가 전력 장애 모드로 전환되지 않았습니다.

  • 전압 인터페이스 모듈(VIM)의 전압 자산 정보에 잘못된 배율이 있습니다.

  • DTM 액세서리가 세 개의 스타터 크기에 맞지 않습니다(1개의 키트의 크기가 표시됨).

  • 시스템 avatar의 총 유효 전력 및 총 무효 전력에 에너지 모니터링이 사용되지 않는 avatars가 포함되었습니다.

  • 단상에 대해 구성된 경우 A-N 전압 대신 A-C 전압을 기준으로 주파수를 감지했습니다.

알려진 문제

  • 로컬 모드 상태가 컨베이어 1방향 - SIL 정지, W. Cat 1/2 및 컨베이어 2방향 - SIL 정지, W. Cat 1/2에 대해 작동하지 않았습니다.

  • 장치에서 로드는 구성에 SIL 스타터가 16개를 초과할 경우 작동하지 않습니다.

    이 문제는 이전 TeSys island 펌웨어 패키지의 모든 항목에 있습니다.

    해결 방법: SoMove 또는 EcoStruxure Machine Expert 소프트웨어에 구성을 저장하고 장치에서 로드를 사용하지 않고 장치에 연결합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.