DOCA0224KO-02

TeSys island 개요

TeSys island는 저압 부하의 직접 제어 및 관리용으로 연결 및 사용자 지정된 시스템을 제공합니다. TeSys island는 사전 경보 관리 기능이 내장되어 물리적 모듈의 가용성을 최적화합니다.

TeSys island는 PLC에 장치를 연결하는 고속 네트워크를 기반으로 하는 자동화 아키텍처로 성능 및 고성능 기계를 대상으로 합니다. 높은 생산 속도로 작동하는 기계류는 예기치 않은 생산 중단 시간을 방지해야 하며, 이로 인해 막대한 비용이 발생할 수 있습니다. TeSys island는 계획된 유지보수 기간 동안 수리 작업을 완료할 수 있도록 예지 유지보수를 통해 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움을 줍니다.

TeSys island는 디지털 개체를 사용하여 PLC 프로그래밍 환경에 완벽하게 통합됩니다. TeSys island는 제품 및 소프트웨어 패키지를 OEM 및 기계 제작업체용 자동화 솔루션에 결합하는 EcoStruxure 포트폴리오에 완전 통합되었습니다. 또한 타사 PLC로의 통합도 지원합니다.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.