DOCA0224PTBR-02

Versão 003.000.002

NOTA: Se a atualização do firmware for feita de 001.100.013/002.100.016 para 003.000.002, ela deverá ser realizada duas vezes:
  1. Faça uma atualização de 001.100.013/002.100.016 para 002.200.008/002.300.006.

  2. Faça uma atualização de 002.200.008/002.300.006 para 003.000.002.

Novos recursos

  • Avatar Interface de potência com E/S em Otimização de ES

    Otimização de ES permite que os usuários compartilhem seus dispositivos de E/S entre diferentes avatars, otimizando-os para reduzir o número de dispositivos de E/S necessários por TeSys island.

    O usuário também pode utilizar Otimização de dispositivos que removerá permanentemente os dispositivos AIOM/DIOM gratuitos da configuração do TeSys island.

  • O FLA pode ser configurado pelos registros de Modbus TCP.

NOTA: As portas de E/S padrão atribuídas ao PIM com E/S de avatar não podem ser removidos ou otimizados.

Erros corrigidos

Quando o botão de emergência é pressionado, nem todos os módulos são alimentados em TeSys island.

Problemas conhecidos

  •  Se o tipo da entrada analógica for diferente do tipo da saída analógica e quando a entrada analógica estiver conectada à saída analógica, o evento de dispositivo avatar ocorre.

    Solução alternativa: Use o mesmo tipo de entrada analógica e de saída analógica.

  • A comunicação não poderá ser estabelecida entre o Ecostruxure Control Expert e o TeSys island, se houver 15 ou mais avatares em uma configuração do TeSys island.

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.