DOCA0224PTBR-02

Versão 003.000.001

NOTA: Se a atualização do firmware tiver que ser realizada de 001.100.013/002.100.016 a 003.000.001, ela terá que ser realizada duas vezes:
  1. Faça uma atualização de 001.100.013/002.100.016 para 002.200.008/002.300.006.

  2. Faça uma atualização de 002.200.008/002.300.006 para 003.000.001.

Novos recursos

  • Otimização de ES

    Otimização de ES permite que os usuários compartilhem seus dispositivos de E/S entre diferentes avatares, otimizando-os para reduzir o número de dispositivos de E/S necessários por TeSys island.

    O usuário também pode utilizar Otimização de dispositivos que removerá permanentemente os dispositivos AIOM/DIOM gratuitos da configuração do TeSys island.

  • Controle local

    A funcionalidade de controle local é estendida para a categoria de segurança avatars.

  • Reinicialização de disparo local

    Introduz a funcionalidade para reinicializar os trips localmente no nível individual de avatar. Reinicializar disparos no nível do TeSys island remotamente ainda está disponível pelo painel de controle como antes.

  • Versão do firmware

    A versão do firmware para a interface de rede é compatível com a versão do pacote SEDP.

Erros corrigidos

  • O status do modo local não funcionou para Transportador com um sentido de rotação - Parada SIL, W. Cat. 1/2 e Transportador com dois sentidos de rotação - Parada SIL, W. Cat. 1/2.

  • A opção Carregar do dispositivo não funciona quando há mais de 16 partidas SIL na configuração.

Problemas conhecidos

  • Se o tipo da entrada analógica for diferente do tipo da saída analógica e quando a entrada analógica estiver conectada à saída analógica, o evento de dispositivo avatar ocorre.

    Solução alternativa: Use o mesmo tipo de entrada analógica e de saída analógica.

  • Valor de saída do AIOM não correspondente ao valor de entrada analógica, quando E/S é colocada em loop e o tipo de saída é selecionado como (4...20) mA.

    Solução alternativa: Use o tipo de saída de 0 a 20 mA em vez de 4 a 20 mA.

  • Esta versão não é aplicável aos iniciadores SIL.

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.